14 technische Akronyme, die Einkäufer kennen sollten

ATS
AVAILABLE TO SHIP (Zum sofortigen Versand)
ATS ist die Menge eines bestimmten Teils oder einer Komponente, die sowohl auf Lager als auch zum Kauf verfügbar ist. Dabei handelt es sich nicht um die Gesamtmenge der auf Lager befindlichen Produkte, sondern ist bereits um den Anteil bereinigt, der schon an Kunden vergeben wurde.
AVL
APPROVED VENDOR LIST (Liste der zugelassenen Lieferanten)
Eine AVL ist eine Liste aller Anbieter oder Lieferanten, die von einem Unternehmen als Bezugsquellen für Teile und Materialien zugelassen wurden. Die Lieferanten auf dieser Liste wurden in der Regel überprüft und erfüllen die Anforderungen des Unternehmens auf der Grundlage einer Reihe von Standards, einschließlich der Leistungsbeständigkeit und der Fähigkeit, Aufträge schnell zu erfüllen.
COB
CHIP ON BOARD
COB bezieht sich auf einen Chip, der direkt auf eine Leiterplatte (PCB) montiert wird. Dabei wird ein nackter Chip direkt auf die Platine montiert, und sobald die entsprechenden Leiter angeschlossen sind, werden der Chip und seine Anschlüsse mit Epoxidharz oder Kunststoff ummantelt. Dadurch entsteht ein kompakteres, leichteres und kostengünstigeres Produkt.
CofC
CERTIFICATE OF CONFORMITY (Konformitätsbescheinigung)
Eine Konformitätsbescheinigung ist ein vom Hersteller ausgestelltes Dokument, aus dem hervorgeht, dass ein Produkt die erforderlichen Normen oder Spezifikationen erfüllt. In der Regel verlangen Käufer ein CofC für alle Produkte oder Komponenten, die kritisch sind oder ein hohes Risiko darstellen (etwas, das zu Verletzungen oder zum Verlust von Menschenleben führen kann).
ECIA
ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION
Die ECIA ist eine Organisation, die sich aus Herstellern elektronischer Bauelemente, Herstellervertretern und autorisierten Händlern zusammensetzt. ECIA-Mitglieder entwickeln Branchenrichtlinien und technische Standards und erstellen wichtige Geschäftsinformationen.
EDI
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (Elektronischer Datenaustausch)
EDI ist der elektronische Austausch von Geschäftsinformationen. EDI verwendet ein standardisiertes Format, mit dem Unternehmen Informationen elektronisch austauschen können. So kann beispielsweise ein Lieferant nach Erhalt einer Bestellung automatisch eine Rechnung an den Käufer senden.
ERP
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (Unternehmensressourcenplanung)
ERP ist ein Verfahren, mit dem Unternehmen verschiedene Aspekte ihres Geschäfts verwalten und integrieren können. Eine Standard-ERP-Softwareanwendung kann Planung, Einkauf, Verkauf, Marketing, Finanzen und vieles mehr integrieren.
FOB
FREE ON BOARD (Frei an Bord)
FOB ist ein Versandbegriff, der angibt, ob der Käufer oder der Verkäufer für Waren haftet, die während des Transports beschädigt oder zerstört werden. „FOB-Ursprungsort“ bedeutet, dass der Käufer das Risiko trägt, sobald der Verkäufer die Ware versandt hat. „FOB-Bestimmungsort“ bedeutet, dass der Verkäufer das Risiko trägt, bis die Ware den Käufer erreicht hat.
ISO
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (Internationale Organisation für Normung)
Die Internationale Organisation für Normung ist für die Veröffentlichung internationaler Normen zuständig, die „Innovationen unterstützen und Lösungen für globale Herausforderungen bieten“.
PCB
PRINTED CIRCUIT BOARD (Leiterplatte)
Eine Leiterplatte ist eine elektronische Schaltung, die aus dünnen Streifen aus Kupfer oder einem ähnlichen leitenden Material besteht, auf denen integrierte Schaltungen und andere Komponenten angebracht sind.
PPM
PARTS PER MILLION (Teile pro Million)
PPM wird verwendet, um die Qualität eines Teils oder einer Komponente zu messen. Ein PPM ist ein Fehler oder ein Ereignis pro eine Million Teile. In der Regel gilt ein Lieferant mit weniger als 10.000 PPM (weniger als 1 %) als Qualitätslieferant.
SiP
SYSTEM-IN-A-PACKAGE
Ein SiP ist ein einzelnes Modul, das eine Reihe von integrierten Schaltkreisen enthält. Es kann den Großteil der Funktionen eines elektronischen Systems übernehmen und wird häufig in Mobiltelefonen verwendet.
SOC
SYSTEM-ON-A-CHIP
Ein SOC ist ein Mikrochip, der alle für ein System erforderlichen elektronischen Schaltungen auf einem einzigen integrierten Schaltkreis enthält. SOCs werden häufig in Smartphones oder tragbaren Computern verwendet.
TSOP
THIN SMALL OUTLINE PACKAGE (Dünnes kleines Gehäuse)
Dieses dünne, rechteckige Gehäuse für die Montage von Schaltkreisen auf der Oberfläche wird für RAM- und Flash-Speicherschaltungen verwendet, da es eine hohe Pinzahl und ein niedriges Profil aufweist.