Catorce siglas/acrónimos técnicos que los compradores deben conocer
ATS
AVAILABLE TO SHIP (disponible para el envío)
ATS hace referencia a la cantidad de una determinada pieza o componente que está en existencias y que se puede comprar. No es exactamente el número total de unidades de un producto, ya que no se tienen en cuenta aquellas que ya han pedido otros clientes.
AVL
APPROVED VENDOR LIST (lista de proveedores autorizados)
Una AVL es una lista de todos los proveedores o distribuidores que una empresa ha aprobado para la adquisición de piezas y material. Normalmente, los proveedores de esta lista han pasado por un proceso de evaluación de acuerdo con determinados criterios, como la uniformidad del rendimiento o la capacidad de procesar pedidos rápidamente.
COB
CHIP ON BOARD (chip en placa)
Un COB es un chip integrado que se ha montado directamente en una placa de circuito impreso (PCB). En estos casos, el microchip se monta sin más, directamente en la placa y, tras hacer las conexiones pertinentes, se utiliza plástico o epoxi para proteger el chip y las conexiones. Como resultado, se obtiene un producto más compacto, ligero y barato.
CofC
CERTIFICATE OF CONFORMITY (certificado de conformidad)
Un CdC es un documento emitido por el fabricante que sirve para indicar que un producto cumple con las especificaciones o las normativas correspondientes. Con frecuencia, los compradores solicitan un CdC para productos o componentes importantes o de alto riesgo (es decir, que pudieran provocar lesiones o víctimas mortales).
ECIA
ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION
La ECIA es una organización compuesta por fabricantes de componentes electrónicos, representantes de fabricantes y distribuidores autorizados. Los miembros de la ECIA desarrollan directrices y normativas técnicas, además de generar una inteligencia empresarial de gran importancia.
EDI
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (intercambio electrónico de datos)
El EDI es un intercambio electrónico de información empresarial. El EDI utiliza un formato estandarizado para que las empresas compartan información de forma electrónica. Este sistema se utiliza, por ejemplo, cuando un distribuidor le envía automáticamente una factura a un comprador en el momento de recibir una orden de compra.
ERP
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (planificación de recursos empresariales)
La ERP es un proceso empleado por las empresas para administrar e integrar los distintos elementos de su negocio. Una aplicación de software ERP típica puede incluir planificación, compras, ventas, marketing y finanzas, entre otras cosas.
FOB
FREE ON BOARD (franco a bordo)
FOB es un término de comercio para reflejar si es el comprador o el vendedor el que se responsabiliza en caso de que la mercancía quede dañada o destruida durante el transporte. «FOB en el origen» significa que el comprador asume el riesgo en el momento en el que el vendedor envía el producto. «FOB en el destino» significa que el vendedor asume el riesgo hasta que el comprador recibe la mercancía.
ISO
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
La Organización Internacional de Normalización se encarga de publicar normas internacionales para «promover la innovación y ofrecer soluciones a problemas globales».
PCB
PRINTED CIRCUIT BOARD (placa de circuito impreso)
Una PCB es un circuito electrónico compuesto por tiras finas de cobre u otro material conductor sobre las que se colocan circuitos integrados u otros componentes.
PPM
PARTS PER MILLION (piezas por millón o ppm)
Las siglas ppm se usan para hacer un seguimiento de la calidad de una pieza o componente. 1 ppm correspondería a un defecto o evento por cada millón de piezas. Normalmente, se considera que un proveedor tiene un alto nivel de calidad si tiene menos de 10 000 ppm (menos del 1 %).
SiP
SYSTEM IN A PACKAGE (sistema en paquete o encapsulado)
Un SiP hace referencia a un módulo que contiene un determinado número de circuitos integrados. Puede llevar a cabo la mayor parte de las funciones de un sistema electrónico y se suele utilizar en teléfonos móviles.
SoC
SYSTEM ON A CHIP (sistema en chip)
Un SoC es un microchip que contiene todos los circuitos electrónicos necesarios de un sistema en un solo circuito integrado. Los SoC suelen emplearse en móviles y en dispositivos ponibles.
TSOP
THIN SMALL OUTLINE PACKAGE (paquete o encapsulado SO delgado)
Se trata de un encapsulado de circuitos delgado, rectangular y montado en la superficie que se utiliza para circuitos de memoria RAM y flash, ya que cuenta con un gran número de patillas y un contorno muy reducido.