Skip to main content

新型开源RISC-V带来的投资回报

开源RISC-V如何最大程度提高新应用的投资回报率

 

作者:Adam Kimmel,贸泽电子专稿

 

(来源:Sashkin/Shutterstock.com)

 

SiFive现任首席级高管Yunsup Lee和Andrew Waterman认识到了市场对开源指令集架构 (ISA) 的需求,因此在2010年设计了精简指令集计算机 (RISC-V) ISA及其第一批微处理器。开源是确保程序员能够使用相同语言、标准化硬件和软件之间通信的关键特性。这种协调一致推动行业为创新者提供沟通途径,使他们可以专注于推动行业克服重复开发的风险向前发展。

 

在庆祝成立10周年的一段视频中,Lee和Waterman表示ISA的开源特性将推动5G、物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 等新兴应用的发展。RISC-V International的首席执行官Calista Redmond将安全性和云加入到了RISC-V的最佳应用列表中。这些专家表示,这些应用既对大量算力有着持续的需求,同时又面临着能效的掣肘。这两个因素之间的平衡推动了应用的标准化,让RISC-V成为了其理想选择。

 

十年前,创造者们希望在加州伯克利的劳伦斯伯克利国家实验室面世后将RISC-V在整个行业加以推广。2015年,他们单独成立了RISC-V International。RISC-V International在成立的第一年就吸纳了25家公司加入,在其成立后的五年间已经实现了指数级增长。这个联盟在2020年增长了63%以上,成员公司超过750家。北美 (NA),欧盟 (EU) 和亚太地区 (APAC) 在采用RISC-V方面平分秋色。

 

全球社区成员的广泛分布使新兴和成熟的嵌入式及工业架构得到了采用和商业化。传统架构对尝试RISC-V持开放态度,但由于感觉得到的变革风险,因此仍会对其现有技术扎紧篱笆。

 

愿景

 

Redmond说,RISC-V从一开始就被视为一种开放标准,可以绕过微处理器设计中数十年之久的专利方法。

 

Redmond表示:“作为一种简单的模块化架构,RISC-V打破了技术壁垒,以实现历史上最广泛的创新,并消除开发成本、商业风险和许可限制,从而在飞速发展的行业机会中得到全球范围的采用。”

 

开源模式提供了选择和自由,激发创新精神注入社区,同时消除了采用技术时的专利和商业障碍。每增加一个新成员,RISC-V International就在从创意转向实际应用的道路上迈进了一步。同时也让非成员重新思考,将“为什么要用RISC-V?”思维转变为“凭什么不用RISC-V?”

 

Redmond表示:“只有基于开源或者围绕开源的技术实现了商业化,开源才算成功。”  “对RISC-V的大量采用让我们的成员取得了成功。”

 

这其实是标准化的使命。

 

RISC-V社区成员

 

关键工业4.0解决方案的共同使命和重要性创造出了一个强大的社区,社区的核心是相信行业合作伙伴之间的合作将更快地推动人类发展。这些成员观察半导体行业的最新发展,并参与到其专业领域的跨公司工作组中。这些与联合标准制定相结合的工作流,是社区如何使整个行业成为技术开发团队一部分的具体示例。

 

此外,与行业合作伙伴的密切合作还提升了正面工作满意度、安全保障和交流。这些因素营造出了基于技术成熟度曲线的创业氛围。

 

业务案例和投资回报率

 

尽管其成员的热情和愿景显而易见,但是要取得成功,这项计划必须遵循商业逻辑。在这一点上,对于独立公司而言,开源绕开了常见的商业障碍:通过量产实现可接受的投资回报。公司不需要单打独斗地提升数量规模以降低成本;社区将开发成本分摊到所有成员。这种商业优势降低了新成员准入门槛,鼓励大量成员参与并降低了个体投资额。

 

有了对新会员很有吸引力的切入点,随着越来越多的新会员加入这个使命当中,未来的发展将变得更加容易。此外,由于新进展的透明性,一家公司解决了一个问题,成果为所有社区成员共享,从而提高了速度、效率并加大了对空白前沿计划的投资。

 

应用与市场

 

RISC-V的一部分吸引力在于该技术不限于任何行业或领域。ISA是最小的构建块,工程师可以在或小或大的系统上实现。社区成员已将RISC-V应用于以下领域当中:

  • 高性能计算 (HPC)
  • PC
  • 可穿戴设备
  • 嵌入式设备
  • 汽车
  • 太空技术

这些应用领域的范围之广说明了开源ISA的潜在应用广度。消除了诸多商业障碍之后,未来的应用仅受一个制约:工程师应用和集成该技术的速度。

 

技术前景

 

RISC-V International社区的持续快速扩张表明了该计划能达到的高度。Zephyr等其他开源组织正在将RISC-V引入HPC社区。RISC-V International首席技术官Mark Himelstein表示,RISC-V“可能是历史上最大的开源项目。”

 

尽管这是一项艰巨的任务,但令人信服的商业案例和高投资回报率背后的动力带来了社区指数级扩张。RISC-V,进无止境。

About the Author

Adam Kimmel has nearly 20 years as a practicing engineer, R&D manager, and engineering content writer. He creates white papers, website copy, case studies, and blog posts in vertical markets including automotive, industrial/manufacturing, technology, and electronics. Adam has degrees in Chemical and Mechanical Engineering and is the founder and Principal at ASK Consulting Solutions, LLC, an engineering and technology content writing firm.

Profile Photo of Adam Kimmel