In Between The Tech ポッドキャスト
ゲスト略歴:
スジャータ・ニーディグ(Sujata Neidig)氏は、半導体業界で25年以上の経験があり、製品エンジニアリングからマーケティング、事業開発に至るまで、さまざまな職務を経験してきました。現在は、ワイヤレスコネクティビティのマーケティングディレクターとして、IoT接続の製品マーケティングと標準化の取り組みを推進しています。また、NXPを代表してThread GroupおよびConnectivity Standards Allianceの取締役会に参加し、Thread Groupのマーケティング担当副社長を務めています。テキサス大学オースティン校で電気工学の理学士号を取得しています。
Raymond Yin:
The Tech Between Usをご視聴いただきありがとうございます。今日はマウザーによるこれまでのMatter特集を締めくくりたいと思います。番組にはNXPセミコンダクターズ、ワイヤレスコネクティビティ部門のマーケティングディレクターであるスジャータ・ニーディグ氏をお迎えし、Matterプロトコルについての見解を伺いたいと思います。ニーディグ氏は初期の頃からMatterに取り組んでおり、このプロトコルがスマートホームに何ができるかについて独自の視点を持っています。
質問:Matterとは何ですか?
Sujata Neidig:
Matterはスマートホームの新しいプロトコルであり、スマートホームデバイスを可能にする新しい技術です。それは統一プロトコルです。すべてのスマートホームデバイスが互いに会話することができる共通言語だと考えてください。これにより、家庭内のスマートデバイスは、そのデバイスのブランドに関係なく、同じ言語を使用して相互に通信できます。また、すべての主要なスマートホームプラットフォームで機能します。AlexaでもSiriでも、Home KitまたはGoogleのいずれを使用している場合でも、これらすべてのプラットフォームで動作します。Matterは、消費者向けスマートホームデバイスの真の相互運用性を実現します。これにより、消費者は必要なデバイスを選択し、そのデバイスを他のすべてのスマートデバイスで動作させることができます。そのために、スマートホームデバイスの意思決定プロセス、インストール、および使用が簡素化されます。デバイスメーカーやIoT開発者にとって、Matterは、セキュリティを考慮した相互運用性を推進するための標準的な方法を提供します。開発者にとってはプロセスが簡素化され、企業にとっては、すべてのスマートホームプラットフォームに対応する1つのSKUまたは1つの製品ラインを構築できるようになり、企業の市場規模が拡大します。
質問: 基盤となるハードウェアと、動作に必要なソフトウェアは何ですか?
Sujata Neidig:
Matterは新しいプロトコルであり、新しい技術であるにもかかわらず、よく知られている、よく展開されている多くの技術を活用しています。ハードウェアの観点から見ると、Matterはワイヤレス接続用のプロトコルなのです。デバイスが相互に接続する方法に基づき、すでに利用可能な無線機を使用します。Matterは言語を定義し、次にデバイスが相互に接続する方法を定義します。Thread、Wi-Fi、またはイーサネットのいずれかを使用しています。
したがって、Wi-Fiはもちろんのこと、どこにでもあってユビキタスです。誰もがWi-Fiを知っています。それはデバイスを接続し、高データレート、高帯域幅のストリーミングを可能にします。動画やオーディオをストリーミングするThreadは比較的新しい技術ですが、ZigBeeのように15年以上前から市場に出ている他の技術と非常によく似ています。
Threadは IEEE 802.15.4 無線で構築されています。これは、制御のような低データレートのアップ機能を行うデバイスを可能にするために、低電力メッシュネットワーク用に設計・導入された一般的な無線です。したがって、オーディオ動画をストリーミングしているわけではありませんが、デバイスが相互に確実に通信できるように、信頼性の高いネットワークが必要です。
イーサネットは有線の方法です。これはWi-Fiに似ていて、よく知られていて、展開されていますが、有線オプションを提供します。
Matterが活用するワイヤレス接続では、Bluetooth Low Energyという技術もあります。もちろん、Bluetoothはすべての人の携帯電話やタブレットにごく普通に搭載されています。Bluetoothは、Matterデバイスをネットワークに接続する方法として使用されます。ユーザーや消費者は、スマートフォンを使用してQRコードをスキャンできます。例えば、インストール用のQRコードがついている新しいスマート電球を家に持ち帰った場合、それを携帯電話でスキャンし、Bluetoothを使ってその情報をMatterデバイスに配信し、ネットワークにオンボードします。
ハードウェア的には、Threadは802.15.4無線を使用しています。Wi-Fiには別の802.11無線を使用し、その後ソフトウェアイネーブルメントによりイーサネットを使用します。繰り返しになりますが、Thread、Wi-Fi、イーサネットなど、すでに存在するデバイスの接続方法と、そのためのソフトウェアイネーブルメントも必要です。その上でMatterが行うことは、アプリケーションを提供することです。それはデータモデルのライブラリを定義します。電球、スマートブラインド、またはドアロックを定義します。特徴は何でしょうか?電球にはオン、オフ、薄暗いなどの異なる特性があるため、デバイスが別のデバイスと通信しているときはいつでも、そのデバイスを制御または操作する方法を認識する必要があります。Matterは、これらの異なるデバイスタイプすべてに共通のモデルセットを定義付けします。Matterのスペックは複数あるので、これらのデバイスのソフトウェアはMatterによって実装可能なのです。Matterは、仕様、認証プログラム、ソフトウェア開発キットを開発しているConnectivity Standards Allianceが所有する規格です。誰でもそこに行き、コードがどうなっているか、実装がどうなっているかを確認することができます。したがって、開発者たちは、スマートホーム製品ですでに使用しているデバイスを活用し、Matterのソフトウェアイネーブルメントの観点からオープンソースコミュニティを活用できます。
質問: 非常に多くのスマートホームプロトコルがある中で、このプロトコルは他と何が違うのでしょうか?
Sujata Neidig:
これは統一されたアプローチであり、今日のスマートホーム市場における大きな課題、つまり今日見られる相互運用性または非互換性に真正面から取り組んでいます。今日、私が話したこれらのスマートホームプラットフォームはすべて、Apple、Amazon、Google、Samsung Smart Thingsなど、いずれも異なるプロトコルや技術を使用しています。つまり、あるプラットフォームで動作するように開発されたデバイスが、別のプラットフォームでは動作しないということです。Matterはこのデフラグメンテーションを提供するため、共通言語が存在し、すべてを最初から構築する必要がなくなります。それはすでに利用可能な他の技術を活用します。スマートホーム製品の開発者やメーカーは、すべての新しいハードウェアとソフトウェアを使用してまったく新しいプラットフォームを作成する必要がありません。それがMatterのユニークなところです。Matterのもう一つの魅力は、それが市場主導のアプローチであるということです。ユースケースを定義し、プロブレムステートメントは何か、それをどう解決するかを定義し、技術的なソリューションを構築するということです。最高の技術的ソリューションを構築するのではなく、デプロイメントの懸念と問題、使用上の懸念と問題、そして全面的に機能するものをどのように作成するかを考慮します。Matterはそれをすべてやっていると言えるでしょう。消費者には、この相互運用性の承認のお墨付きを提供し、開発者には、セキュリティなどの新たな懸念や技術を考慮しながらスマートホーム製品を設計するより簡単な方法を提供するのです。デバイスのセキュリティをより向上させる方法、シームレスなインストールを実現するする方法、Matterはそれらを実現します。
質問:一般消費者は、Matterを機能させるために追加のデバイスを必要としますか?
Sujata Neidig:
これは、さまざまなメーカーが自社のプラットフォームで何をするかに大きく依存しますが、今日の家庭のスマートホームデバイスはMatterをサポートするようにアップグレードできるため、基本的な答えはノーです。多くの企業はすでに発表していますが、特にスマートスピーカーの音声アシストについては、Amazon、Google、Appleの各社は、Matterをサポートするためのプラットフォームのアップデートをすでに発表しており、既存のハードウェアを活用するため、ソフトウェアのダウンロードで済むようになっています。今日の家庭のデバイスは、Matterをサポートするようにアップグレードできます。Matterのもう一つの特徴は、消費者の家庭に既にある孤立したデバイスのために、Matterはブリッジ機能を定義していることです。企業はこの機能を活用して、レガシープラットフォームやレガシー技術をMatterネットワークからブリッジすることができます。たとえば、ZigBee電球があり、そしてそのZigBee電球には、すべてのZigBee電球と通信するための何らかのハブがある場合、ZigBeeネットワークからWi-Fiネットワークに変換する機能をサポートするようそのハブをアップデートすることができます。そして、Wi-FiはMatterに対応するようになります。したがって、電球はMatterネットワーク上で見ることができるようになるのです。Matterでは、消費者の家にすでにあるものを陳腐化することはありません。そして、それが企業がコンバージェンスを行い、Matterを使用するもう一つの説得力のある理由だと思います。これは、デバイスを陳腐化したり孤立させたりすることなく、そしてユーザーに不満を抱かせることなく、市場の成長を妨げているいくつかの問題を解決します。
質問:メーカー関係者の一部がMatterに反対する理由は何でしょうか?
Sujata Neidig:
この質問を再構成し、こう答えることができます。Matterは、企業のために、あらゆる種類のデバイスやプラットフォーム間で動作する新しいデバイス構築の扉を開いています。そのため、IoTやスマートホームのメーカーは、自分たちがビジネスモデルやユーザーに提供したい体験について、またどのように差別化したいのかについて、再検討や再評価する必要があると思います。反対しているというわけではなく、むしろMatterをどのように活用できるのか、どのように差別化を提供するビジネスモデルを構築できるかを評価するのに時間がかかっているのだろうと思います。移行戦略と言えますね。なぜなら、他の技術を使っている場合、プラットフォームや顧客ベースを古い技術から新しい技術に移行させなければならないのですから。移行させることも実践方法の1つですが、ある時点から、すべての新製品はMatterタイプのもののみに対応するようになっています。
どのように市場投入計画を構築していくか、各企業によって異なるでしょう。先ほど申し上げたように、Matterは、他の技術と連携して動作しますし、それに抵抗するなら、通常は容易ではない変更を常に強いられるでしょう。これに必要な投資コストはいったいいくらになるかわかりますか?しかし、Matterが開くチャンスははるかに大きいと思います。すぐに導入するというのではなく、それに向けた道筋を考えることが大切です。すぐに飛びつく企業もあれば、Matterをサポートするデバイスや企業が出揃ったことを確認してからデバイスを出す企業もあるでしょう。私はそれを、「反対ではあるが、変化への反対ではない」と捉え直します。それよりも必要なのは、どうすればその変化を起こせるかを考える時間なのです。
質問:Matterはメーカーにどのような影響を与えようとしているのでしょうか?
Sujata Neidig:
2つの側面からお答えします。まず最初にメーカー側からですが、スマートホーム市場が過去15年間、おそらくそれ以上にわたって成長してきたということです。しかし、アナリストや業界が期待した速度では成長していません。その成長を妨げている問題のいくつかは、相互運用性の欠如または互換性の欠如です。Matterによってスマートデバイスの普及を阻む重要な課題を解決できれば、市場の可能性は飛躍的に高まります。メーカーにとっては、獲得可能な最大市場規模がはるかに拡大するんです。Apple、Amazon、Google、Smart Things、Comcast、Ikeaなど、すべての主要なプラットフォームプロバイダーはすべてMatterに集約されていると考えてください。今、メーカーとして、私は製品を作り、それらの市場すべてにサービスを提供することができます。これが一つ目の側面です。
二つ目の側面は、開発と展開の実際の行動です。今日、メーカーにとって、スマートデバイスの構築は複雑なものです。ワイヤレス接続が複雑なのです。異なる技術同士を連携させることは、認証を取得し、製品が市場の他の製品と連携して動作することを確認することを複雑にします。スマートホームデバイスを構築する場合は、他のデバイスの異なるネットワークで動作させなければならないので複雑です。ユーザーや消費者が接するのは、単なるスタンドアロンユニットではありません。Matterは、開発者がそのような体験を容易にし、インストールが簡単で安全で互換性のあるデバイスを実際に開発して市場に投入し、展開できるように支援しています。
質問:消費者は、Matterデバイスの適合と不適合をどのように判別しますか?適合デバイスには、エネルギー効率の高いアプライアンスに見られるようなシンボルが付けられますか?
Sujata Neidig:
Matterにはロゴマークが付いています。すべてのMatterデバイスは、「Connectivity Standards Alliance(コネクティビティ・スタンダード・アライアンス) (CSA)」を通じて認証プロセスを経ており、先ほどお話しましたように、MatterはThreadやWi-Fi、Bluetoothなどの他の技術を使用しています。Matterには認定が必要であり、これらの基盤となる技術も認定されたという証拠が必要です。これらの認定に合格すると、基本的に認定とは、デバイスが仕様を適切に実装していることを確認するために開発されたテスト計画があることで、このようなテストをすべて完了し、認定プロセスを完了すると、デバイスでMatterロゴを使用することが承認されます。すべてのMatterデバイスにはロゴが付いているため、消費者はこれがMatterのロゴが付いた他のデバイスでも機能することが分かります。そして、消費者の立場からすると、開発者にとって本当に必要なのはそれだけだと私は思うのです。
Matter認定製品リストもあるので、Connectivity Standards AllianceのWebページにアクセスして確認できます。Matter認証は、Connectivity Standards Allianceによって管理されています。認定されると、分散型コンプライアンス台帳に登録されます。そして、Matterの1つの側面は、優れたセキュリティだと言いましたが、これについてはあまり詳しく説明しませんでした。Matterの非常にユニークな特徴の1つは、MatterデバイスがMatterネットワークに追加されると、このMatterデバイス自身が認証され、ネットワークへの参加が許可されていることを証明する必要が生じる点です。つまり、それがその通りであることを示す必要があるということです。ベンダーAからのものであること、そしてそれは電球であることを示す必要があるということです。それを証明した上で、認定されていることを証明する必要があるのです。分散型コンプライアンス台帳を確認し、そこにリストされていることを確認します。それらが承認されると、ネットワークに参加でき、それはすべてMatterプロトコルとその実装方法に組み込まれます。開発者の観点からですと、デバイスがMatter認定を受けており、ネットワークに参加できることを保証することです。ユーザーの観点からは、承認の印であるMatterのロゴを探してください。
質問:エンジニアがMatterを念頭に置いて設計する際に、どのような配慮をするようお勧めしますか?
Sujata Neidig:
Matterを実装したいスマートホームデバイスを開発しているエンジニアとして、まず最初に挙げるのは、構築しているもののユーザー体験とユースケースを実際に定義することです。Matterは1つのサイズですべてのデバイスに適合するわけではないので、この定義は、アーキテクチャの実装をどのように開発するかについてのガイダンスを指示し提供するでしょう。電球やスマートプラグは、Wi-Fiアクセスポイントやスマートスピーカーを構築するのとは全く異なります。Matterを実装するために必要なものは似ているかもしれませんが、それ以外にもアプリケーションが行っていることがあるはずです。すべての要件は何なのか、Matterの部分だけでなく、そしてConnectivity Standards Allianceとの関わりだけでなく、すべてのシリコンソフトウェアプロバイダーにとってのすべての要件を満たす必要があります。というのも、Matterをサポートするシリコンソフトウェア各社は、すべて実装とプラットフォームを持っているからです。
私はNXPに所属しているので、まずはNXPについて説明しますが、私たちには4つの異なるプラットフォーム、すなわちMatterオーバーThread、MatterオーバーWi-Fi、MatterオーバーThread&Wi-Fi、そしてホストプロセッサを必要とするより複雑なアプリケーションをサポートするMatterソリューションを構築している4つの異なるプラットフォームがあります。ホスト型アーキテクチャとスタンドアロン型アーキテクチャがあり、これこそ開発者であるならば、これらはぜひ見て理解するべきものだと私は思います。開発者はMatterの詳細に入りこむ必要はありません。そのスペックは1700ページもあるんですから。適切な実装パートナーと提携し、オープンソースコミュニティに参加すると同時に、Connectivity Standards Allianceにも参加することです。何百もの異なる企業の人々が参加するグループで作業し、ベストプラクティスや学んだ教訓を共有しながら仕事をするのですから、学べることがたくさんあります。適切なシリコンプロバイダーと協力し、Connectivity Standards Allianceに参加し、デザインで何を達成しようとしているのか、どのようなユースケースに対応しようとしているのか、本当によく調べて定義します。
質問:Matterに関する話をまとめていただけますか?
Sujata Neidig:
最後になりましたが、Matterはスマートホーム業界の変曲点です。Matterにより、スマートホームの成長ベクトルが生まれ、デバイスメーカーやプラットフォームプロバイダーが新しいビジネスモデルや最終消費者やユーザーとの新しい関わり方を構築する機会を得ることができるんです。そして、それは異なる業界を超えた企業によって支えられています。ですから、Matterのエコシステムの展開に合わせて実装してゆくためには、Matterに投資し、Matterの内容やそれが製品ロードマップにどのように適合するかを学び、シリコンやソフトウェア、サービスパートナーと協力する必要があります。
Raymond Yin:
今回の「In Between the Tech」、お楽しみいただけたでしょうか。このポッドキャストは、Matterプロトコルを取り上げ、Matterがスマートホーム、スマートインダストリーなどにどのような変化をもたらすのかについて考察するマウザーの特集コンテンツの一部です。さらにこのテーマについてEmpowering Innovation Togetherシリーズの記事、動画など、全コンテンツをご覧になるには、mouser.com/empowering-innovationにアクセスしてください。
コマーシャル:
NXPは、エンドノードからゲートウェイまで、さまざまなMatterユースケースを可能にするスケーラブルで柔軟、かつ安全なプラットフォームを提供しますので デバイスメーカーは製品のイノベーションに集中できます。 NXP Matter 開発プラットフォームは、単なる接続性だけではなく、IoT デバイスのコンピューティングとセキュリティ要件に対応する包括的な機能を提供します。 さらに詳しくは、mouser.com/nxp-matter をご覧ください。