Fälschungen: Wie es dazu kommt und wie man sie stoppen kann
Carolyn Mathas für PartProcurer.com | Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten
Nach Angaben der Europäischen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) liegt das Risiko, dass gefälschte Waren in die Vereinigten Staaten oder in die EU gelangen, bei etwa eins zu zwanzig. Die US-Zollbehörde CBP (Customs and Border Patrol) entdeckt lediglich 1 % der ins Land gebrachten gefälschten Produkte. Wenn gefälschte Waren in die Lieferketten gelangen, können Bauteile, Unterbaugruppen und Produkte gefährdet werden und die Verbraucher einem Risiko aussetzen.
Trotz der jüngsten Pandemie und der Unterbrechung der Lieferkette am Suezkanal, die zu einem geringen Angebot an elektronischen Bauteilen und einer extremen Nachfrage führten, bleiben Produktfälschungen ein erhebliches Problem. Einige Faktoren begünstigen die anhaltende und zunehmende Fälschung. Hierzu zählen mehrstufige Lieferketten, unzureichende Nachweisverfahren, Knappheit von Altteilen, Schnäppchenjagd, mangelnde Kontrollen und Inspektionen sowie fehlende Qualitätskontrollen und Tests.
Fazit
Bereits 2013 wurde in einem Artikel der Industry Week mit dem Titel „The Ticking Time Bomb of Counterfeit Electronic Parts“ (Gefälschte Elektronikkomponenten als tickende Zeitbombe) geschätzt, dass allein die Automobilindustrie aufgrund von Produktfälschungen Umsatzeinbußen in Höhe von 3 Milliarden Dollar hinnehmen musste. Ein weiterer Bericht zeigt, dass in der Halbleiterindustrie jährlich ein Schaden von 75 Milliarden Dollar entsteht. Seitdem ist es noch weitaus schlimmer geworden. Ein Beispiel:
- Laut einem Bericht der OECDiLibrary betrug der Anteil gefälschter Produkte am Welthandel 2016 in der Produktkategorie Elektromaschinen und Elektronik sage und schreibe 35%, bei einem Wert der gefälschten Exporte von 138 Milliarden Dollar (USD).
- Der Global Brand Counterfeiting Report von 2018 stellt fest, dass das Gesamtvolumen der weltweiten Produktfälschungen im Jahr 2017 einen Wert von 1,2 Billionen Dollar (USD) erreicht hat und bis zum Jahr 2020 auf 1,82 Billionen Dollar (USD) ansteigen wird, und zwar unter Einbeziehung aller gefälschten Geräte/Produkte, von Rüstungsgütern bis zu gefälschten Uhren.
- Laut Forbes waren Produktfälschungen im Jahr 2018 das größte kriminelle Geschäft der Welt. Der Umsatz mit gefälschten und raubkopierten Waren belief sich auf 1,7 Billionen Dollar pro Jahr und übertraf damit sogar die Umsätze aus dem Drogen- und Menschenhandel. Es wird erwartet, dass dieser Umsatz bis 2022 auf 2,8 Billionen Dollar ansteigen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze kosten wird.
- Einem Bericht des US-Heimatschutzministeriums über die Bekämpfung des Handels mit gefälschten und raubkopierten Waren aus dem Jahr 2020 zufolge, der als Reaktion auf Präsident Trumps „Memorandum zur Bekämpfung des Handels mit gefälschten und raubkopierten Waren“ vom April 2019 erstellt wurde, sind die international gehandelten Fälschungen von 200 Milliarden Dollar im Jahr 2005 auf 509 Milliarden Dollar im Jahr 2016 und damit um 154% gestiegen. Das Heimatschutzministerium gibt an, dass zwischen 2000 und 2018 die Beschlagnahmungen von gefälschten Waren an den US-Grenzen um das 10-fache zugenommen haben, nämlich von 3.244 Beschlagnahmungen pro Jahr auf 33.810.
Der Trend ist eindeutig. Allerdings sollten die wirtschaftlichen Kosten nicht das einzige Kriterium sein. Produktfälschungen stellen eine ernste Gefahr dar, wenn sie in unternehmenskritischen Systemen wie Militärausrüstung, Flugzeugnavigation, Lebenserhaltungssystemen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Das Image der Hersteller wird durch Fälschungen geschädigt, jedes Jahr gehen Arbeitsplätze durch Produktfälschungen verloren und gefälschte Teile und Geräte können tragischerweise Menschenleben kosten.
Wie funktioniert GIGO?
GIGO steht für "Garbage in, garbage out" (Müll rein, Müll raus) und ist eine gängige Redewendung in der Informatik und Mathematik. Er bedeutet, dass die Qualität des Inputs durch die Qualität des Outputs bestimmt wird. Man kann ihn daher auch auf Produktfälschungen anwenden, insbesondere wenn man bedenkt, wie diese oft auftreten.
Vor vielen Jahren durchsuchten Konkurrenten im Silicon Valley beispielsweise die Mülltonnen von Unternehmen, um Geschäftsgeheimnisse zu finden. Dabei waren sie erstaunlich erfolgreich. Produktfälscher werden oft auf die gleiche Weise fündig: Sie beschaffen sich echte Bauteile aus weggeworfenem Elektronikschrott. Diese Teile sind sehr unterschiedlich, je nach Alter der Komponente. Das Originalteil wird bearbeitet, um seine Herkunft zu entfernen oder zu verschleiern, und dann werden sie gelasert oder mit einem Aufdruck versehen, um sie neu zu etikettieren, bevor sie an Zwischenhändler weltweit verkauft werden.
Eine andere gängige Methode zur Fälschung elektronischer Bauteile beruht auf demselben Prozess der Einschleusung in die Lieferkette. Allerdings werden die Teile nicht von einem großen Schrotthaufen erworben, sondern als Rohlinge in einer Fabrik hergestellt, bevor sie gekennzeichnet, verpackt und verkauft werden. Und natürlich ist inklusive des Verkaufs der gefälschten Teile mehr als nur die Beteiligung einer Person erforderlich, um das Ganze durchzuziehen.
Nehmen Sie beispielsweise den Fall McCloskey gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Dies war der erste Prozess auf Bundesebene, in dem es um den Handel mit gefälschten ICs ging. Stephanie McCloskey, die als Verwalterin für VisionTech Components LLC tätig war, half beim Verkauf von Tausenden von gefälschten ICs. Ein Teil davon wurde an die U.S. Navy und große Rüstungsunternehmen verkauft, wobei alle diese Produkte als „Military Grade“ bezeichnet wurden. McCloskey und ihre Komplizen importierten die Teile aus Hongkong und China in die Vereinigten Staaten und erzielten mit dem Verkauf etwa 15,7 Millionen Dollar an Bruttoeinnahmen. McCloskey wurde zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Lassen Sie sich nicht mehr so leicht täuschen
Wenn Sie nichts (oder nur sehr wenig) tun, um die angelieferten Komponenten zu prüfen, werden Sie wahrscheinlich Opfer von Produktfälschungen.
Prüfen Sie alle Etiketten, Verpackungen und Teile und vergleichen Sie sie mit anderen Teilen desselben Modells von Originalherstellern (OCMs). Achten Sie auf falsche Angaben auf den Etiketten, Rechtschreibfehler, Teile- und Datencodes auf den Etiketten, die nicht mit den Angaben auf den Teilen übereinstimmen, ein Herkunftsland, das nicht mit dem Ländercode auf dem Teil übereinstimmt. Sehen Sie sich mit Hilfe einer Röntgenkontrolle das Bauteilinnere an und achten Sie dabei auf fehlende oder inkonsistente Matrizengrößen, Anzeichen von Oberflächenbeschichtungen, Ablösungen und gebrochene oder fehlende Drahtbindungen. Röntgenstrahlen können auch den bleifreien Status von RoHS-geprüften Teilen bestätigen. Führen Sie im Zweifelsfall elektrische Tests durch und vergleichen Sie die vom Hersteller angegebenen Toleranzen.
Kaufen Sie Bauteile direkt vom Originalhersteller oder von autorisierten Händlern und nutzen Sie umfassende Markenschutzverfahren, um die Integrität der Lieferkette zu schützen und die Echtheit des Produkts zu bestätigen. Diese Maßnahmen werden das Problem zwar nicht zu 100 % aus der Welt schaffen, aber sie tragen erheblich dazu bei, es einzudämmen.